This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:概率通信故障

Guru**** 2928160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI-Q1, TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373518/tusb4020bi-q1-probabilistic-communication-failure

器件型号:TUSB4020BI-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TUSB4020BI

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

   我们的 USB 集线器通信有时良好、有时不良。  我们认为这可能是加电时序问题。  但我们的上电时序问题似乎不错。  您能为我们确认吗?

蓝色(GRST)、黄色(3.3V)、绿色(1.1V)

  这三个子句是否与数据表中的条款冲突、或者我们错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junlong:

       上电序列看起来正常、什么是电源斜升速率?

      另外、请检查晶体是否在发生故障时振荡。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

       当通信失败时、晶体振荡器正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

      这是  通信失败时的电源斜坡速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junlong:

       电源时序对我而言很好。 什么是失败? 可以发送原理图进行审核吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好:

       MCU 通电后使用"lsusb"命令、有时会识别到芯片、有时不会识别。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junlong 您好:

      从原理图上看、分压器后的电压似乎是0.4v? 分压器之后的值应为0.5V、需要移除 Vbus 上的20k。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们测试4块板子、我们单片机(S32G274A)在断开EEPROM (断开SCL和SDA)的情况下可以与USB 集线器(TUSB4020BI-Q1)一般可以正常通讯、2个PORT口均能正常通讯。但现在4块板子、都存在共性问题:单片机上电后经常识别不到USB 集线器

    集线器可以在没有 EEPROM 的情况下工作、客户是否需要使用 EEPROM 更改配置?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     该 22引脚(Vbus、USB83340AM) 是 输入    引脚、而不是输出引脚。 VBUS 电压 为 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     EEPROM 与  S32G274A 之间的关系是什么? 我们可能需要有一个呼叫。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过私人消息向您发送了我的电话号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、等待您的更新。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是从事什么工作?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

       很抱歉这么晚才回复。

       我们已确认该异常是由部分器件上电过程中影响 TUSB4020BI 上电时序的概率很小引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。