This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208-AFE7950EVM:AFE7950和 ZCU102之间的收发器引脚排列检查引起了对不兼容问题的担忧(正对连接到 FPGA 侧的负对)

Guru**** 2867690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375992/trf1208-afe7950evm-transceiver-pinout-check-between-afe7950-and-zcu102-raises-concern-about-incompatibility-issue-positive-pair-connected-to-negative-pair-in-the-fpga-side

器件型号:TRF1208-AFE7950EVM

工具与软件:

尊敬的论坛:

我们正在尝试检查 AFE7950-EVM 评估板的收发器是否可与 ZCU102 Xilinx FPGA 载板配合使用。 为此、我们制作了一个表格、其中包含 AFE7950-EVM 和 ZCU102之间的引脚排列。 我们注意到、来自 AFE7950-EVM 的一些差分对连接到 ZCU102的 FMC 连接器中的反相差分对(也在 FPGA 中的焊球中反相)。 例如、如果您查看红色行、可以看到1STX+(正对)连接到 FPGA 侧的 MGTHRXN1_228 (负对)。 我的问题是这是否不兼容(正对必须连接到正对(?)) 或者、它可以用于将正差分对连接到负差分对或相反。

谢谢!

此致、

Miguel Ángel á lez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    FPGA 可以使输入和输出反相、以解决 DUT 引脚的反相问题。  我们在 EVM 上这样做有助于更清洁的信号布线。

    此致、

    Geoff