This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:在没有上行连接的情况下启用 SDP VBUS

Guru**** 2800725 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374722/tusb4041i-enable-sdp-vbus-without-an-upstream-connection

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

你(们)好  

我想在未连接上行端口时、用高达500mA 的方式在一个下行端口上启用 VBUS。

是否有可能像这样配置 TUSB4041I?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

      如果电池充电已启用、即使 上行端口未连接、下行端口仍应支持 SDP 的500mA。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的答复。

    如果  TUSB4041I 向外围器件广播 DCP 或 CDP、它们最多可消耗1.5A。

    但是、我的应用功率有限、因此我想让 TUSB4041I 向外围设备广播高达500mA 的内容。

    是否有可能限制 TUSB4041I 的广播电流能力?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene:

      实际上、当启用电池充电但未连接上行端口时、只支持 DCP。  TUSB4041无法控制电流限制,这完全取决于 DP/DM 协商。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    谢谢、我知道我不应该在我的应用中启用电池充电。

    在未连接上行端口时、是否有办法在下行端口上提供 VBUS 而无需电池充电功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以始终打开 Vbus 开关、以便为下游端口提供5V 电源、而无需集线器进行 PWRCTLx 控制。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我明白了。