This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:TIOL111和 TIOL1113之间的电流不同。

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111, TIOL1113

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1364721/tiol111-current-flow-different-between-tiol111-and-tiol1113

器件型号:TIOL111

嗨、团队:

电流  在 CQ引 脚流经 TIOL111和 TIOL1113的方式有所不同、因此我想了解这是否正常运行。

TIOL111:2A
TIOL1113:0.3A.

TIOL111是否可能损坏?
如果是、可能的故障点是什么?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    TIOL111和 TIOL1113之间的唯一区别在于低电压电源。  TIOL1113使用内部3.3V LDO、TIOL111要求该电压由外部源提供。 器件在高压侧的运行方式没有区别、并且在相同的负载条件下通过 CQ 的电流电平应该相等。

    您能否提供两个器件的测试设置原理图和示意图?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    感谢您的答复、
    我想和您谈谈私人信息。
    我给你发送。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我会通过电子邮件与您联系。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    我将关闭该主题。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    抱歉。
    如果我有任何问题、我会联系您。

    BR、
    Kengo。