This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:为什么 FPD-Link III 信号会受到智能手机信号和 Wi-Fi 信号的影响?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1368381/ds90ub953a-q1-why-is-the-fpd-link-iii-signal-affected-by-smartphone-signals-wi-fi-signals

器件型号:DS90UB953A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

嗨、团队:

如果有任何疑问、我不仅想了解 DS90UB953A、还想 简要了解 FPD-Link III 本身。

我们的产品采用 的 FPD-Link III ( DS90UB953A)和 DS90UB960 (带同轴电缆)受 智能手机信号 或 Wi-Fi 信号的影响。
如果附近有智能手机或路由器、解串器的输出视频中会出现洋红色噪声。
使用电磁屏蔽时、即使您的智能手机在附近、也不会产生噪音。
当出现洋红色噪声时、锁定信号变得不稳定。

我们应该修改的原因和位置是什么?
当然、还会进行 TDR 或 ALP 等其他测量、但能否从这些测量中找到这种噪声的来源尚有疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果 BISTEN 引脚悬空(没有上拉或下拉)、会发生什么情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    感谢您问我这个问题。

    我们过去进行过 EMC 测试、测试结果表明我们通过了 CISPR 25的发射测试和 ISO11452的抗扰度测试。 包含了 以下测试报告、该报告详细介绍了在类似 FPD-Link III ADAS 器件上完成的测试。

    e2e.ti.com/.../1537.951_5F00_958_5F00_EMC_5F00_102255_2D00_5_5F00_Final.pdf

    您提到了对 UB960的另一项澄清、因为它没有 BISTEN 引脚。 但是、UB954具有该引脚。 您能否确认您在这里使用的是哪个解串器?

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    感谢您的答复、但我的问题没有解决。

    1.关于 洋红色噪声
    感谢您提供 EMC 报告。
     FPD-Link 信号是否如此灵敏、以至于即使是轻微的外部无线电波也很容易受到影响?
    还是我们的电路布局不佳、容易受到无线电波效应的影响?

    您是否遇到过由于解串器输出失真而出现洋红色噪声的情况?
    我想知道品红色噪声是否是由其他信号线而不是 FPD-Link 引起的、因此请告诉我您拥有的任何信息。

    2. BISTEN
    你是对的。
    我正在考虑将 UB954作为另一个可能的解串器、因此我想知道如何处理 BISTEN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    您能否共享电路板的原理图和布局? 我们当然可以看看可以改进以提高 EMC 性能的方面并提供反馈。  从协议的角度来看、FPD-Link 信号对 EMC 不敏感。 这些产品旨在用于 EMI/EMC 性能至关重要的汽车和工业应用。 您在此处是否有关于所使用的电缆类型的任何信息?

    对于 UB954 BISTEN 引脚、数据表中提供了如何使用的指南:

    如果 BISTEN 下拉至 GND、我们始终可以通过寄存器启用 BIST、如数据表第 7.5.12.2节"通过寄存器控制执行 BIST 操作"所示。 不建议将该引脚悬空。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    很抱歉、由于信息管理问题、很难向您发送设计数据。
    我会尽力把它发送给你。
    至于电缆、我将1.5DS-QEHB 与 FAKRA 连接器配合使用。

    感谢您提供 BISTEN 信息。

    此致、
    安藤聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    感谢您的反馈。 如果您想继续布局讨论、我们可以通过电子邮件或 E2E 私人消息(而不是公共论坛)进行讨论、我向您发送了一个友好请求。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    感谢您的建议。

    我 仍在提交设计数据的过程中、但​​在解串器的输出图像失真以及正常情况下比较寄存器值。
     我可以根据这些信息说什么吗? 乍一看、FPD-Link 视频似乎失真、无法转换为 CSI。
    您有什么更具体的建议吗?

    您是否有 TDR 的数据?
    我正在对我的 PCBA 执行 TDR 测量、结果表明 IC 周围的阻抗下降。
    如果您有每个串行器/解串器的任何 TDR 结果、我想查看它们以供参考。

    此致、
    安藤聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    这些寄存器看起来来自 UB960、包括以下注意事项:

    1. RX 端口状态1指示锁定丢失标志也由 BCC CRC 错误置为有效
    2. RX 端口状态2指示 FPD3编码器错误和缓冲区错误
    3. 错误情况下的行长度不存在、摄像头是否已停止在此处流式传输?
    4. CSI RX 状态表示未完成错误

    这里似乎有非常严重的错误、您是否具有此处施加的 EMC 应力的背景知识? 我们 过去使用过 ISO 11452-2标准来提高抗扰度。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    >摄像机是否停止在此处流式传输?
    流式传输会继续、但解串器的视频输出停止或失真。
    当发射导致此问题的无线电波的设备移开时、视频恢复正常。

    我将查看  ISO 11452-2、
    如果您能向我展示任何 TDR 测量结果(如果有)、我也会很感激。

    此致、
    安藤聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    我刚刚通过私人消息向您发送了设计数据。 请查看它。

    此外、在推荐的电路中、PDB、MODE 和 IDX 都被上拉至1.8V、而我们的电路也会执行相同的操作、
    但如果是这种情况、上电序列中的 T4不被满足、并且变为0。
    这种行为合适吗?

    此致、
    安藤聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    谢谢、我可以在下周晚些时候查看这种布局。 您能否提供您的上电顺序的捕获? MODE 和 IDX 电压都应该在 PDB 之前保持稳定。 在这种情况下、T4是 MODE 和 IDX 保持稳定的时间、从而可定义器件 I2C 地址和 FPD RX 模式。  

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    感谢您的答复。

    连接了 PDB、IDX、MODE 和1.8V (VDD18)的上电序列捕获。
    如您所说、IDX 和 MODE 在 PDB 之前实现稳定。
    这种结果是否正常?

    此致、
    安藤聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San 

    让我明天为您检查一下。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San 

    这里的这些屏幕截图看起来很好、我们是在 PDB 达到 VIH 之前使 IDX 和 MODE 启动并保持稳定。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas 先生:

    感谢您检查序列。
     期待您在进行设计审查时继续提供支持。

    此致、
    安藤聪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    提供有关明天的设计的反馈。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    已在此处以私人消息向您发送反馈。

    此致!

    Thomas