This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 和 DP83826i 之间的区别

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I, DP83826E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1374244/dp83826e-difference-between-dp83826e-and-dp83826i

器件型号:DP83826E
主题中讨论的其他器件: DP83822I、DP83826I

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 DP83826E 将 EtherCAT 应用中的 DP83822I 替换为 F28p650x。 通过其他 E2E 主题、我们知道这两个器件之间的差异是温度、但是、他们发现将 DP83826I 交换到 DP83826E 无法正常工作。 他们的软件已通过 DP83826I 测试、并且还对 F26P650x 控制卡执行了相同的交换实验。 显然、 除了 EtherCAT 应用中的温度外、这两个器件之间存在更大的差异。  

我想知道 DP83826I 和 DP83826E 的区别吗?

此致、

挂起、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    情况肯定不应该是这样、因为您提到过、唯一的区别应该是额定温度。 客户是否具有寄存器访问权限? 可以

    • 读取寄存器0x2和0x3以确认它们具有的 I 和 E 器件的 PHY ID?  
    • 提供两个器件的顶部标记

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alvaro

    顶部标记为:  

    826E TI198 ALSE G4.

    826I TI278 A9SS G4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    感谢您的顶部标记、您还可以确认注册吗?

    您可以在工作和非工作部件上读取寄存器0x0-0x1F、0x467和0x468吗? 请注意0x467和0x468是扩展寄存器、 有关更多信息、请参阅此常见问题解答

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我们仍在致力于对寄存器进行 MDIO 访问。 同时、您能详细介绍一下我们在寄存器或顶部标记中寻找什么吗? 可能有什么区别?

    此致、

    挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    顶部标记使我能够在生产过程中查找器件的批次历史记录。 请允许我再过一天查看信息、感谢您的耐心等待。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    这两个部分确实有区别。  显而易见、826E 和826I 的 RevB 将按预期工作、唯一的区别是额定温度。 在这两个版本的 DP83826之间、我们对其进行了更改。

    826E TI198 ALSE G4是 RevA 芯片。

    826I TI278 A9SS G4是 RevB 器件(最新)

    问题:

    您从何时、何地订购826E 部件? 请勿使用这些 RevA 器件。

    此致、

    Alvaro