This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:芯片应用问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375875/ds250df410-application-issues-of-chips

器件型号:DS250DF410

工具与软件:

您能帮我检查突出显示的区域吗? 传输距离范围、最大值、最小值和标准值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何可供参考的信息或材料

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    建议的最小插入损耗为3dB。  DS250DF410可均衡高达35dB 的插入损耗。

    插入损耗将取决于 PCB 材料。

    有关均衡功能的更多信息、请参阅器件数据表。

    谢谢!

    Drew