This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS280DF810:我应该选择哪个25/28G 重定时器?

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF210, DS250DF230, DS250DF410, DS250DF810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377517/faq-ds280df810-which-25-28g-retimer-should-i-select

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF210DS250DF230DS250DF410DS250DF810、

工具与软件:

TI 的25/28G 重定时器产品系列中包含多种重定时器。  本常见问题解答详细介绍了 TI 的25/28G 重定时器之间的一些主要差异。

资格 通道计数 CDR 锁定范围[Gbps] 最小 CTLE 升压
DS250DF210 2.

20.6 - 25.8.

10.3-12.9.

5.15 - 6.45

 12.89GHz 时为8dB
DS250DF230进行通信 2.

19.6-25.8.

9.8 - 12.9.

4.9 - 6.45

12.89GHz 时为0dB
DS250DF410 4.

20.2752 - 25.8.

10.1376 - 12.9.

5.0688 - 6.45

12.89GHz 时为8dB
DS250DF810 8.

20.2752 - 25.8.

10.1376 - 12.9.

5.0688 - 6.45

12.89GHz 时为8dB
DS280DF810 8.

20.2-28.4

10.1-14.2.

5.05 - 7.1.

14GHz 时为8dB

通道计数:

通道数是实现重定时器时需要考虑的重要器件特性。  TI 提供通道数在2至8个通道之间的25/28G 重定时器。  对于 QSFP 等前端口应用、TI 通常可以观察到两种拓扑:

1) 1) 8通道重定时器用于入口和出口

2)两个4通道重定时器使用一个专用于入口、另一个专用于出口。

使用单个器件可以降低系统成本。

使用多个器件可提高布线灵活性、并有助于优化信号调节器的放置。

CDR 锁定范围:

TI 的25/28G 重定时器系列中的所有产品均可锁定至25 GbE (25.78125Gbps)和10 GbE (10.3125Gbps)。  但是、除此之外、某些产品可能更适合某些应用。  例如、DS250DF230更好地支持 CPRI 速率、例如9.8304Gbps 和4.9152Gbps。

这些重定时器超出 CDR 锁定范围、可通过 CDR 旁路信号链支持速率。  该信号链仅提供 CTLE 用于信号调节、但足以支持1.25Gbps (1 GbE)等较低数据速率。

最低 CTLE 升压:

TI 的大多数25/28G 重定时器具有相对较高的最小 CTLE 升压。  在设计这些重定时器时、务必要在重定时器接收器之前增加一些插入损耗、以避免信号过度均衡。  TI 观察到、在大多数用例中、在 DS2x0DFx10重定时器接收器之前确保至少3dB 的插入损耗可让重定时器提供良好的性能。