This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS280DF810:如何计算信号调节器的估算功耗?

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377503/faq-ds280df810-how-can-i-calculate-estimated-signal-conditioner-power-consumption

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

在系统中实施信号调节器件时、一个设计注意事项是器件功耗。  为了解决这一设计注意事项、了解如何计算估算的器件功耗非常重要。

功耗计算:

对于许多信号调节器件、器件电源由"空闲"功耗和"每通道"功耗组成。  "空闲"功耗是指仅将器件上电所带来的功耗。  "每通道"功耗是与器件上具有活动通道相关的功率。

对于数据表中具有相似功率分解的器件、器件功率可通过以下方式估算:Ptotal = Pidle + N * Pchannel、其中 N 是活动通道的数量。

功耗计算示例:

例如、让我们回顾一下 DS280DF810的功率计算。  在本示例中、假设我们使用3个带 CTLE、完整 DFE 和 TX FIR 的器件直接模式(交叉点禁用)通道。  查看我们的功率计算公式和数据表、我们将使用数据表中的两个关键功率规格。

  1. 每个工作通道的功耗
  2. 空闲/静态器件功耗

根据我们的用例、我们可以选择最接近器件应用用例的每个工作通道的功耗。

选择功率值时、还必须考虑典型值还是最大值更适合您的功率计算用例。

PBchannel = 233mW

空闲= 658mW  

n = 3

Ptotal =空闲+ N *正通道

Ptotal = 658mW + 3 * 233mW

Ptotal = 1357mW