This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:如何在 Yocto Linux 中为此部分添加启用 GPIO entender 驱动程序

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377304/tca9539-how-can-i-add-enable-a-gpio-entender-driver-in-yocto-linux-for-this-part

器件型号:TCA9539
Thread 中讨论的其他器件: PCA9539

工具与软件:

我的公司使用的是 Yocto Linux 版本。  没有 TCA9539驱动程序。  如何在 Yocto 中的 i2c 总线上启用对该部分的支持。

提供 NXP PCA9539驱动程序。  它们是否等效?   

能否提供一些详细的说明以便我完成此任务?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、PCA9539和 TCA9539具有相同的软件接口。

    我认为 Yocto 没有什么特别之处;您应该能够在 DeviceTree 中正常配置它。 具体细节将取决于您的 μ I²C 主机硬件。