This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:下冲

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377256/tca6416a-undershoot

器件型号:TCA6416A

工具与软件:

嗨、团队:

在 TCA6416A 数据表中、‘长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响器件可靠性"。

  • 如果它在一段时间内在 I2C 信号上的输入电压低于-0.5V、会发生什么情况?  
  • 是否有任何文档可帮助解释下冲/过冲的机制/要求?
  • 还有什么文档可帮助您了解 I2C 驱动器和接收器晶体管?

谢谢、此致、

Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    低于-0.5V 绝对最大额定值的直流电压将使器件受到潜在的永久性损坏。 低于-0.5V 的短脉冲仍将在绝对最大值条件之外运行。 尽管不像直流电压那样严重、但恒定脉冲会随着时间的推移而降低器件性能。  

    低电平转换时的尖峰脉冲是由下拉电流过强和 I2C 线路上显著电感引起的、这会导致过度振铃。  

    我建议减弱驱动强度。 此外、添加串联电阻将有助于抑制振铃效应(下冲)。 ~50至100欧姆的串联电阻应表现出显著改善。  

    我们没有特定的应用手册支持您的问题。 如果我解释得足够详细、请告诉我。  

    此致、

    Tyler