This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3223-Q1:原理图审阅请求

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3223-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376743/trs3223-q1-schematic-review-request

器件型号:TRS3223-Q1
主题中讨论的其他器件: TRS3223

工具与软件:

团队成员、您好!  

我们在宝马 RSE 银盒中找到了 TRS3223-Q1的新机遇。

我能否要求对客户的初稿进行原理图审核(如附件所示)?

提前感谢您。

e2e.ti.com/.../TRS3223_2D00_Q1_5F00_Review_5F00_0619.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRS3223-Q1 IC5006
    已检查 状态(好、坏、好、?) 附加注释
    原理图引脚排列与数据表引脚排列相匹配 很好
    Vcc 上的局部去耦电容器 很好
    开关电容器尺寸正确 请参阅数据表中的表6。 电流原理图中的所有值均使用0.47uF。 C1上的电容应为0.1uF、如果 Vcc 始终为3.3V、其他电容也应为0.1uF
    输入引脚正确偏置 很好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、感谢您的帮助。