This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:对 MUX 的澄清

Guru**** 2882710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376956/pca9546a-clarification-on-mux

器件型号:PCA9546A

工具与软件:

专家、

客户希望对 PCA9546多路复用器开关做出一些澄清。  有几个问题:

  1. 选择通道后、导通 FET 将充当输入和所选输出通道之间的短路、对吧?
  2. 我们不清楚数据表中哪一侧是源极、哪一侧是漏极。  当输入信号为高电平(3.3V)且 VDD 为3.3V 时、导通 FET 是否实际上会关断。  栅极电压是多少?
  3. 我看到 SCL/SDA 与通道间的关系的 Cio (关)。  但如果开关打开、那么总路径的 Cio 是多少?

期待您的帮助、

Jexy Liew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 但请注意、只有 N 沟道 MOSFET、而不是完全传输栅极、因此只能通过低电压。 (对于高电压、开关处于关断状态、输出电压仅由上拉电阻器决定。 这允许进行电平转换。)

    2. MOSFET 完全对称,主体接地。 任一侧都可视为源极或漏极。

    3、这是不明确的。 它可能比 Cio (OFF)值之和稍大。