This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:去耦电容器

Guru**** 2930090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378019/ds250df410-decoupling-capacitors

器件型号:DS250DF410

工具与软件:

我们已准备好使用25G 以太网重定时器开始我们的第一块卡设计。 我在 TI 文档中找到了三种不同的去耦解决方案。 您建议我们使用哪一种?

细节和指导

---

4 x 0.1 μ F

2 x 1.0 μ F

 

最常用的元素

---

6 x 0.1 μ F

1 x 1.0 μ F

1 x 10 μ F

 

Allegro BRD 文件

-------

1 x 0.1uF 0402

2 x 0.22uF 0201

5 x 0.1 μ F 0201

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 EVM 原理图中显示的解决方案。  我认为 BRD 文件中的封装可能存在复制/粘贴问题、从而导致描述不一致。  我们的 BOM 文件支持 EVM 原理图文件。  

    谢谢!

    Drew