This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TI# TUSB522PIRGET 技术问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1369109/tusb522p-ti-tusb522pirget-technical-issue

器件型号:TUSB522P

工具与软件:

我们目前在制造电缆时遇到 TI 型号 TUSB522PIRGET 的问题。 请帮助我们回答原因和协议要求。 谢谢
电缆有三个接口:Type C 母接口、Type C 公接口和 DC 12V 输入接口
方框图
1:直流输入12V、 直流/直 流转换器转换 为3.3V、为 TUSB522P 供电
 通过 TUSB522P 扩展2:USB 3.0
    USB 2.0直接链接
 
问题点:
 接口插入顺序存在问题、最后插入直流头时可能会出现器件无法识别的问题
Type-C 母头 Type-C 插头 直流12V 输入 查找 USB3.0器件  
1.
2. 3.
1. 3. 2.
 1、2、3: 这些数字是指接口插入顺序   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图? TUSB522P 的设计支持 USB Type-A、但不支持 USB Type-C、如何支持 Type-C 正常和翻转方向?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、只有上述资料可供查阅。 能否根据介绍的信息和芯片连接图提供一些建议和解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB522P 的设计不能支持 USB-C、因为它无法同时支持 Type-C 正常和翻转方向。 CC1和 CC2在此应用中是如何连接的? 我会先查看 CC1/CC2通信。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此 e2e 主题以进行任何活动、如果您有任何新信息、请回复此 e2e 主题、它将被重新打开。

    谢谢

    David