This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:S 参数模型

Guru**** 2503805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376471/tpd1e04u04-s-parameter-model

器件型号:TPD1E04U04

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我需要 TPD1E04U04DPLR 的 S 参数模型数据。 TI 网页仅包含 TPD1E04U04DPY 数据。

此致、
TI-CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有此器件的 DPL s 参数文件、但 由于 DPL 型号具有相同的0.5pF 典型电容值、因此性能应该非常相似。 他们是否存在现有 s 参数文件的信号完整性问题?

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    你好。

    我是否可以使用 DPY S-parameters 文件而不是 TPD1E04U04的 DPL S-parameters 文件?

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 TPD1E04U04的 DPY S 参数、性能几乎相同。

    此致、

    Sebastian