This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SN65DPHY440SS:在 MIPI CSI 设计中使用 DPHY440通道0时、设计约束是什么?

Guru**** 2782505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377970/faq-sn65dphy440ss-what-is-the-design-constraint-for-dphy440-lane-0-when-using-in-a-mipi-csi-design

器件型号:SN65DPHY440SS
主题中讨论的其他器件:SN75DPHY440SS

工具与软件:

我将 在4通道配置中使用 SN75DPHY440SS、其默认配置参数由 CSI-2源提供。  正确驱动通道1、2和3、并重新驱动 LP 和 HS 信号。  

通道0由同一个源驱动、但无法传递 HS 数据(奇怪的是、LP 数据正在正确传递)。

这"不应该"重要、但我们不遵守通道排序(即 MIPI 通道4通过 DA0P/DA0N)-根据数据表、这是可以接受的。

每个通道的源接收器和端接都是相同的。

有什么想法或类似的经历?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440是一款1至4通道时钟 MIPI DPHY 重定时器、用于重新生成 DPHY 信令。 该器件符合 MIPI DPHY 1.1标准、可用于数据速率高达1.5Gbps 的 MIPI CSI-2或 MIPI DSI 应用。  

    MIPI DSI 规范定义了主机和外设之间的双向通信。 当外设需要响应时、使用从 DB0P/N 到 DA0P/N 的 LP 信号返回响应 DPHY440仅支持通道0 (DB0P/N 至 DA0P/N)上的这种通信。

    与 DSI 不同、CSI-2没有反向通道路径。 但在 MIPI CSI-2设计中使用 DPHY440时、必须特别注意通道0。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信号、DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440不能在 Lane0上启用 HS 数据路径。

    下面是仅在通道0上禁用 LP 并启用 HS 路径的权变措施。 请注意、在禁用 LP 的情况下、源必须仅发送 HS 数据。  

    仅为通道0启用 HS 路径:

    为 HS TX 路径写入寄存器0x50、启用8'h01 //覆盖

    在启用8'h01 //HS TX 路径的情况下写入寄存器0x51。

    将8'h00 //禁用 LP 路径写入寄存器0x61。

     为 HS RX 路径写入寄存器0x70、启用8'h01 //覆盖

    在寄存器0x71中写入8'h01 // HS RX 路径启用。


    位0是通道0

    谢谢

    David