This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101EVM:TPIC8101EVM:无来自 TI GER 板的 INT / CLK 信号-假设我需要更新

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363391/tpic8101evm-tpic8101evm-no-int-clk-signals-from-ti-ger-board---assuming-i-need-to-update

器件型号:TPIC8101EVM
Thread 中讨论的其他器件:TPIC8101

我想我和以前需要更新 TI GER PCB 的其他人坐在一起。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1204818/tpic8101evm-tpic8101evm-doesn-t-work-fine/4565498#4565498

请将此电路板的更新文件发送给我。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerome、

    该主题贴有更新文件和说明。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../0486.TI_2D00_GER-board-firmware-for-TPIC8101EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刷入了新固件、但仍然没有 TIGER 向爆震传感器 IC 提供时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcus:

    John 支持这些设备、但目前不在办公室内、 下周还会再来。  他届时将作出答复。  很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    我刚刚回到办公室。

    您能 逐步了解一下您过去用来达到这一点的步骤吗?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是按照 EVM 用户指南开箱即用的。 我在 TCLK 或 INT/HOLD 上没有看到任何内容。 我已检查所有跳线是否都安装在 TPIC8101侧。 我已发布到 E2E。 我被提到这个主题。 我已下载并成功刷写了此处发布的固件、但仍然没有 TCLK 和 INT/HOLD。 我通过移除 TIGER 板并使用 TPIC8101上的外部信号成功从 OUT 引脚输出来验证 TPIC8101板是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    感谢您的澄清。
    我将尝试复制您 使用我的 EVM 时看到的内容、并将在本周结束时由 COB 更新此主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    我的 EVM 显示了 TCLK 的1kHz、5Vpp 信号。
    请仔细检查 TCLK 跳线是否就位(原理图上的 JP2)。

    您希望 INT/HOLD 引脚看到什么?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP2已安装。 您是否应该在数据表中指定 TCLK:"4、5、6、8、10、 12、16、20和24 MHz "。 对于 INT/HOLD、我希望看到与"积分时间常量"相关的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    我将在周四 COB 对该主题进行进一步的广告更新。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    EVM 和 GUI 使用 以下设置:

    请注意、积分窗口更改为十六进制01C6。 根据 EVM 用户指南、该设置应在 INT/H 引脚上提供100Hz 的方波、对应于5ms 的积分窗口。  

    XCLK 测试点显示了一个8MHz 波形、这与 GUI 设置一致:

    INT/H 测试点显示了用户指南中提到的100Hz 方波、该方波提供了5ms 的积分窗口:

    请提供一个托盘、并使用您的发现更新主题。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题。 3V/5V 接头上的 TIGER 板缺失跳线:  

    我现在获得了一个 AOUT:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    很高兴您的 EVM 可以正常工作!

    非常感谢您的更新。  

    此致、
    John