This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:DP MUX 设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377767/hd3ss214-dp-mux-design

器件型号:HD3SS214
Thread 中讨论的其他器件:TS3DV642

工具与软件:

您好、先生、

我们正在评估 具有 DP 多路复用器的设计。  我们是否可以使用 HD3SS214 (或 TS3DV642)直接连接 eDP 显示屏、而不是标准 DP 端口?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以、所需的数据速率是多少?

    HD3SS214可支持 DP1.4 8.1Gbps、而 TS3DV642可支持 DP1.2 5.4Gbps。

    谢谢

    David