This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:在 VCCA 之前被施加到 SCLA 和 SDAA 的电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377602/tca9517a-voltage-applied-to-scla-and-sdaa-before-vcca

器件型号:TCA9517A

工具与软件:

大家好、团队成员:

我正在考虑使用 TCA9517A 将 I2C 电平从1.8V 转换为3.3V)。 1.8V 是通道侧。
根据系统结构、在向 VCCA 提供1.8V 电压之前、会向 SCLA 和 SDAA 施加电压(1.8V)。 "那你喜欢它吗?"
如果出现问题、您是否有可用于此目的的其他 IC 或解决方案?

此致、

Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    A 侧的原理图中是否有上拉电阻器? 这意味着、当 SCLA 和 SDAA 上电至1.8V 时、VCCA 引脚将由于上拉电阻器泄漏而上电。 对于 A 侧的客户电源、此泄漏是否正常?  

    此外、当 VCCA 和 VCCB 断电时、该器件支持 I2C 引脚上的断电阻抗。 如果在 VCCB = 0V 时为 VCCA 供电、B 侧电源会出现大约4-8uA 的泄漏。 这不是最大的问题、但在使用该器件进行设计时需要考虑这一点。  

    TCA9517A 可以处理此用例、但问题仍然存在、通过某种泄漏回偏置、客户电源是否可以正常工作?  

    此致、  

    Tyler