This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP2004:TDP2004损耗计算工具

Guru**** 2806355 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1370064/tdp2004-tdp2004-loss-calculate-tool

器件型号:TDP2004

工具与软件:

你(们)好

我使用下面的计算器和参数来计算客户设计。

e2e.ti.com/.../Jean_5F00_canyon_5F00_TDP2004_5F00_RX-_2600_-TX-trace-length-budgeting.xlsx

以下是 TDP2004工程的参数

 

 

  • 总长度为6000 mil >>我假设前置通道可以为英寸。 我发现后置通道可以满足他们的要求。
  • ...
  • 它们只有三个3个通路。 2个埋孔和1个孔在前置通道
  • 客户侧将使用 FR4电路板材料、因此我不会更改 Excel 的任何设置。

如果需要添加任何其他参数、请告诉我  

BTW、业务部门是否在无卤文件的旁边?  

我在材料成分搜索中找不到。

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    请参阅以下计算屏幕截图、  

    假设为1个后置通道、TDP2004可支持6.4英寸前置通道、假设后置通道将有2个穿孔。 如果没有2个穿孔、前置通道尺寸可以为7.7in。

    请让我检查一下无卤文件并给您回复。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您的帮助

    卤素文件如何?

    BRS

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian

    卤素文件已上传、可以点击 https://www.ti.com/materialcontent/en/home 进行下载。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    好的、感谢您的帮助

    BRS

    Brian