This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:需要新芯片

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C, TL16C754B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376356/tl16c754b-need-new-chip

器件型号:TL16C754B
Thread 中讨论的其他器件:TL16C754C、、 CSD

工具与软件:

大家好、我目前使用的是 SC16C654B/654DB。 您是否可以直接替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jegan:

     我们的"最新"4通道 UART 器件是 TL16C754C 器件。 我不想直接替换 UART 器件、因为在任何情况下、数据表中都可能存在一些未分类的微小差异、需要更改软件。 我们器件的 C 版本也有勘误文档、因此我建议阅读并注意器件存在的潜在问题。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您提供信息。  我正在尝试避免 PCB 重新旋转。 我正在查看 TL16C754B (68引脚)版本的规格。  旧器件 在5V 和3.3V 下的数据速率高达5Mbit/s、TL16C754B 支持高达32MHz 的振荡器输入时钟(2Mbps)以实现3.3V 工作电压。  这会成为问题吗?  是否可以使用更快的时钟来调整数据速率?  TL16C754BFN

    谢谢!

    Jegan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jegan:

    我记得大约6年前与一位 UART 设计工程师合作过。 我想他们提到振荡器电路有一个潜在的缺陷、他们担心 XTAL2的输出管脚以及 它是否足够快的开启使时钟在正确的速度摆动。 由于754B 器件似乎会根据 Vcc 限制速度、我认为这意味着使用较低的 Vcc 值时、XTAL2输出引脚可能无法足够快地导通以支持较高速的时钟。 如果您的计时电路需要使用 XTAL2引脚、那么我 假设应遵循数据表的最大值。 (从技术角度而言、我不能让您在建议的参数之外使用器件)。  

    数据速率跟时钟相差16倍。 因此、如果您想要1Mbps 的波特率、您需要一个速度快16倍的时钟。 由于这也与 Vcc 相关、因此无论如何我都不会试图将其超过数据表建议值。

    您是否知道 UART 设备当前使用的最大数据速率是多少? 大多数客户我说使用9600bps 或115kbps。 客户很少会超过1Mbps。  

    另请注意:此器件的 B 版本也有勘误文档。 您可能需要根据此勘误表调整软件。

    https://www.ti.com/lit/er/sllz048/sllz048.pdf?ts = 1718838539519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL16C754B

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    经过进一步审查、速度不会是问题。  我面临的真正问题是当前设备使用摩托罗拉68模式。  它具有五个地址线。 TI 具有包含三个地址线的器件。 您是否有 Motorola 68模式的部件? 我是否可以添加电路以模拟三条地址线至五条?

    谢谢!

    Jegan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有采用摩托罗拉 68模式的部件? 是否可以添加电路以将三条地址线模拟为五条?

    我认为没有任何设备使用具有5个地址引脚的 Motorola 模式。

    在外部、我想您或许能够使用2至4解码器电路来尝试修改输出。 应该进入 A3和 A4的引脚将馈入解码器电路、然后解码器输出电路将馈入 TL16C754B 器件的 CSA-CSD 引脚。 为了清除此问题、您可能还需要在固件/软件方面添加一些时序延迟。  

    TL16C754B 上没有竞争对手器件的 CS 引脚。 因此、对于我们的器件、您需要4个引脚进行控制(CSA 至 CSD)、而竞争对手的器件使用 CS 和 A3/A4来构成其他片选引脚。  

    似乎只将新引脚从 MCU 路由到 UART 器件会更容易、因为您可能仍需要修改软件并且仍然需要修改 PCB。  

    -鲍比