This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS280DF810:为什么25G/28G 重定时器 PRBS 发生器无法正常工作?

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377524/faq-ds280df810-why-is-25g-28g-retimer-prbs-generator-not-working

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS250DF410

工具与软件:

简介:

使用 TI 的25G/28G 时的一个常见调试问题是 PRBS 发生器为什么无法正常工作?   此常见问题解答将介绍重定时器 PRBS 发生器正常运行的关键标准。

重定时器架构:

TI 的25G/28G 重定时器实现了"无参考"CDR 架构。  这意味着重定时器中用于重定时数据的 时钟仅基于从重定时器接收到的数据恢复的时钟。  这些重定时器所需的25 MHz 校准时钟仅用于将 VCO 设置为 CDR 锁定的正确近似频率、而不用作重定时数据的基准时钟。

PRBS 发生器需要运行从重定时器恢复的时钟信号。  这可在 DS250DF410的方框图中看到、如下所示。

使用重定时器 PRBS 发生器:

在给定的重定时器通道上使用重定时器 PRBS 发生器的关键要求是该通道具有 CDR 锁定。  实现这一点有两个主要方式:

1)向重定时器提供数据输入、例如25 GbE 数据。

2)为重定时器提供子速率时钟输入。

子速率时钟输入是低频时钟信号、类似于重定时器重复的一系列0和1。  例如、为了从重定时器创建25.78125Gbps PRBS 输出、可以向接收器提供1.611328125GHz 时钟信号。  该频率源自25.78125Gbps/16、看起来类似于数据模式0000000011111111。  对于时钟振幅、使用与支持的接收器输入振幅范围相匹配的振幅。  TI 通常使用800mVppd 时钟输入。

除了确保重定时器接收器上存在有效信号外、正确配置重定时器 CDR 数据速率和 PRBS 发生器也非常重要。  有关配置这些参数的详细信息、请参阅相应重定时器安全文件夹中的25G/28G 重定时器编程指南。  此外、SigCon Architect GUI 与适当的器件配置文件相结合、可用于加速器件配置。