This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:下行端口检测到过流时的行为

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365091/tusb2077a-behavior-when-downstream-port-detects-overcurrent

器件型号:TUSB2077A

您好!

请告诉我在以下情况下集线器是如何工作的。

・当集线器的下行端口检测到过流且集线器禁用此端口的电源时该怎么办

此时、如果从上层请求下游状态、每个端口将如何响应(Get_Port_)所有端口状态的请求? USB 日志显示为报告所有端口的异常(过流等)、而不仅仅是相应端口的异常。 具体而言、我想知道以下几点:

OVRCUR7-N 因电流限制而变为低电平后的 μ■集线器响应、当损坏的器件连接到因短路而连接到 DP7、DM7的端口时、PWRON7-N 从低电平变为高电平。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor 您好:

      这取决于您如何在单独电源开关模式或成组模式下通过引脚8设置集线器开关。

     根据您的报告、HUB 处于成组模式。

    [quote userid="465179" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1365091/tusb2077a-behavior-when-downstream-port-detects-overcurrent OVRCUR7-N 因电流限制而变为低电平后的集线器响应;当损坏的设备连接到因短路而连接到 DP7、DM7的端口时、PWRON7-N 从低电平变为高电平。

      如果 集线器处于成组模式、当损坏的器件连接到 DP7时、集线器将关闭所有下游端口、直到您拔下损坏的器件并清除过流状况。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Brian、您好!

    谢谢你的答复。

    请同时告知我们中枢在上游的表现。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Conor 您好:

      集线器上游应仍处于连接状态、您看到了什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    很抱歉这么晚才回复。

     根据您的报告、集线器处于群组模式。

    我有一个关于上述问题的问题。

    问题1。 "成组模式"是可以更改的设置吗?

    问题2: 如果可以更改它、如何更改它?

    问题3。 如果它不是成组模式、您在之前的回答中提到的行为将是什么?

    问题4。 数据表中似乎没有提及任何模式设置、例如成组模式。 是否有任何文档提到这些模式?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    q1. "成组模式"是可以更改的设置吗?[/QUOT]

     有

    Q2. 如果可以更改、如何更改?

    可通过引脚8进行更改  

    Q3. 如果它不是成组模式、您在上一个答案中提到的行为将是什么?

    如果不是成组模式、如果发生过流、只有特定端口被禁用、其他端口仍在工作

    Q4. 数据表中似乎没有提及任何模式设置、例如成组模式。 是否有任何提及这些模式的文档?

    请参阅引脚8说明。

    此致

    Brian

    [/quote]