This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS320PR810:应如何配置 PCIe 转接驱动器 PD 引脚?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378044/faq-ds320pr810-how-should-pcie-redriver-pd-pins-be-configured

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

TI PCIe 第5代/第4代转接驱动器具有断电(PD 或 PWDN)引脚。 我应如何配置它们、TI 为何建议将它们连接到反相 PERST#或 PRSNT#?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    掉电引脚的工作原理很简单:

    • 当该引脚的输入为逻辑高电平时、器件通道会关断至复位状态。
      • TX 侧没有信号输出、相应的 RX 输入将处于高阻抗状态、而不会呈现50欧姆的端接电阻。
      • RX 检测仅在此复位状态解除后才会重新开始。
    • 当该引脚的输入为逻辑低电平时、器件处于正常运行或活动状态。

    根据应用、有几种配置断电引脚的方法:

    • 将断电引脚连接到反相系统 PERST#信号(TI 建议)
      • 为了匹配 PD 引脚的极性、反转是必要的、务必记住
      • 上电时、器件将等待开始 RX 检测、直到 PERST#置为有效、这意味着检测将与端点同步、而不是在准备就绪后立即启动 RX 检测
      • 如果系统通过从高电平-->低电平-->高电平循环 PERST#来执行热复位、转接驱动器将复位其 RX 检测、以帮助确保正确的重新初始化序列
    • 将断电引脚连接到系统 PRSNT#信号(TI 建议系统具有热插拔功能)
      • 与 PERST#一样、检查 PRSNT#信号的极性-如果是高电平有效信号、则应在达到 PD 之前反转该信号
      • 如果端点被移除、器件将被保持在复位状态、并且在端点被插入时将适当地重新启动 RX 检测
    • 将断电引脚搭接至 GND (不建议这么做)
      • 最简单的选择。 上电时、器件将尽快启动、并且只要供电、就会保持运行状态。
      • 由于缺乏启动同步、某些端点可能会出现链路宽度不正确的问题
      • 在热复位期间、器件不会重新启动 RX 检测-因此重新初始化会有些"脱机"
    • 连接任意外部控制信号 适用于需要将转接驱动器保持在复位状态的任何其他特定于应用的用例

    只要推挽网络经过精心设计以避免冲突、断电引脚可以同时连接到多个控制信号。

    与反相 PERST#的连接是最常见且适用的建议。 它提高了系统灵活性并可以在稍后防止出现奇怪的问题、因此在原理图和布局设计期间、至少为逆变器和 PERST#布线提供一个好主意。

    此致!

    Evan Su