This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:DP83869无法与单工 SFP 模块配合使用

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375935/dp83869evm-dp83869-not-working-with-simplex-sfp-module

器件型号:DP83869EVM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

当两个 DP83869 EVM 板连接 SFP 模块(单工) make:OPTONE P/N:EVM-0160DIA、两个 SFP-WDM-SM 都采用100B-T 到100B-FX 模式、 读取寄存器0x0001:0x7949时、我面临问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我有几个澄清问题:

    • 您是否见过此模块适用于其他系统(100M/1G)?
    • 如果 EVM 配置为千兆铜缆到光纤介质转换模式、您是否仍能看到与此模块的链路断开?
    • 您是否可以访问其他100M 模块进行测试?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    1.我在其他系统中使用过这些模块、但不使用 dp83869、  

    请检查我的启动方框图。

     e2e.ti.com/.../New-Microsoft-Word-Document-_2800_4_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我相信您分享了图表的不完整版本、我无法从其中收集到很多信息。

    如果您具有寄存器访问权限、那么在100M 和1G 介质转换器模式下、您可以在尝试与此模块链接时共享寄存器转储吗?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、我已根据上述数据表中的说明配置了100M 介质转换器寄存器访问、双工 SFP 或单工 SFP 是否需要任何配置、因为此设置可以使用双工 SFP、而不能使用单工。

    请查看以下所附的必需信息图片。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    此配置适用于100M 介质转换。

    如果这适用于100米的双工 SFP、则不清楚单工 SFP 是否支持100米速度。  

    在100M 使用双工 SFP 时、您是否看到任何功能问题?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用速度为100M 的单工 SFP 模块、但我没有看到双工100M 速度有任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要与团队核实哪些边缘性只会导致单工 SFP 出现这种行为。

    仅为了验证  故障期间每个端点是否使用了相同的单工 SFP 模块?

    谢谢!

    Evan