This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:关于从机模式运行的查询。

Guru**** 2504285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378303/dp83825i-query-regarding-slave-mode-operation

器件型号:DP83825I

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:


我们正在使用此以太网 PHY IC、 根据数据表、我们将在从模式操作中使用它 。从模式下 PHY 和 MAC 都需要50MHz 参考时钟。所以我们是否可以使用50MHz 晶体、或者我们是否需要使用振荡器? 数据表中仅提到了振荡器。 评估板中有一个25MHz 晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 RMII 从模式运行、需要一个振荡器;而不是晶振。

    此致、

    Gerome.