This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS320PR810:使用 EyeScan 优化 PCIe 转接驱动器上的 CTLE 设置

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378768/faq-ds320pr810-using-eyescan-to-optimize-ctle-setting-on-your-pcie-redriver

器件型号:DS320PR810

工具与软件:

大家好!

德州仪器(TI)使用 PCIe 转接驱动器在中高损耗系统上执行信号调节。 该转接驱动器可在损耗范围为-36dB 至-56dB 的各种系统中有效。 因此、为最大化端点与根复合体之间的裕度而需要进行的调整非常精细、通常有多种可能的选项。 此外、直流增益的形式还有另一层复杂性、因为某些链路需要少量放大或减少以提高裕度。 就会遇到这样的困难、如何找到转接驱动器调优位置的理想设置?  

尽管有许多工具(IOMT、AMDXIO、PCI_LMT)可以在 CPU 处以及有时在端点以 mV 为单位的眼高和 UI 中的眼宽形式提供裕度信息、但只有一个工具可以在我们的转接驱动器的输出端提供信息、该工具是眼图扫描工具。

Eyescan 提供来自我们转接驱动器 TX 上 DAC 扫描测量值的直方图。 想象一下在眼图中有一条垂直向上移动的水平线。 在电压下端、在-300mV 至-400mV 范围内、将出现0次命中。 这是因为没有位转换达到这个电平。 然后、DAC 向上移动一个阶跃。 阶跃可以为12.5mV、9.375mV、6.25mV 和3.125mV。 当它向上移动阶跃量后、它会计算该级别的命中数。  这次有400次点击。 水平线已达到位转换累积的点。 但是、位转换为什么此时在累积? 嗯、您可以将眼图分为3个主要部分。 1是低电平位置2是高电平位置、3是这些位置之间的转换。 在眼图中、低电平和高电平位置将是数据的累积点。 这是因为在数据传输过程中、大部分时间要么0、要么1。 返回到网银和 DAC 阶跃。 现在达到400次命中的原因是水平线现在达到了低级别位置。 然后、它将继续向上移动眼图、并测量低电平位置每 mV 高度的命中点。 最终、它将进入眼图的另一部分、即各电平之间的转换。 此时、它可以对眼图本身进行采样。 在眼皮上、这看起来是一个平坦的部分。 下面是眼图扫描图像、其中的平面部分可见。

 

请注意波形中是如何平坦部分的。 水平线在高位置和低位置之间移动。 可以将这两个峰值之间的步长量视为眼高。 在对整个眼图进行采样所需的 DAC 阶跃数量的中间位置、有眼图中心。 水平线继续向上、以上面所示的步进间隔进行、并达到高电平位置。 首先、它记录了更高的命中数。 这可从波形角处的较小的向上凸点看到。 这里有更多的转换、因为高电平位置附近有命中点累积。 DAC 继续向上移动、在高电平位置移动、就像在低电平位置移动一样。

请确保您了解眼罩的功能、然后再继续、然后查看以下结论:

  1. 尽可能增加平坦部分
    1. 平坦部分越宽、眼睛就越高。
  2. 眼睛上的向上小凸起表示过均衡、因为这意味着高阶/低阶位置的一部分已分散。 实际上、高级位置中有一个节点的命中数要大于位置其余部分的命中数。 这意味着高级位置中的点高于平均值。
    1. 对于高损耗链路、过度均衡是一件好事。
  3. 下游侧的 Eyescans 更薄。
  4. 有时、不同通道的眼图的每通道扫描会显示每个通道的差异。 请遵循我们第5代转接驱动器数据表中的布局建议、以确保 PCB 布线的规律性、从而避免每个通道的眼图出现这种差异

此致、

Nick