This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:RCLKOUT 交流耦合电容值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378281/tmds1204-rclkout-ac-coupling-capacitor-value

器件型号:TMDS1204

工具与软件:

您好!


RCLKOUT 交流耦合电容器通常在数据表中定义为10nF 是否有具体原因?   对于 D/CLK 线路上的交流耦合、数据表建议值介于85-253nF 之间。


我们考虑在使用 TMDS1204的设计中为所有交流耦合电容器使用100nF 电容器。


TI 建议为 RCLKOUT 使用10nF 的原因有没有具体的原因? 在 RCLKOUT 线路上使用100nF 电容器是否有任何缺点?


谢谢你。


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Juraj、

    我们发现、使用10nF 可提供更佳的时钟锁存性能。 如果您在此处使用100nF 电容器、器件可能无法按预期运行。 请为您的实现使用10nF 的外部电容器。

    此致!

    Vishesh Pithadiya