This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:INH 唤醒确认

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377143/tcan1145-q1-inh-wake-up-confirmation

器件型号:TCAN1145-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

对于芯片的内部设计、在 TCAN1145-Q1对下游电源执行有效 INH 唤醒后、是否可以识别内部标志? 可以通过 SPI 接口读取此标志吗?

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    只要器件未处于睡眠模式、INH 就会变为高电平、因此可以验证器件的模式、或者中断寄存器包含 CAN 唤醒中断(由 nINT 引脚在外部指示)、还可以在读取中断寄存器时检查中断。 有关更多详细信息、请参阅数据表的"SPI 寄存器"部分。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我的目的不是确认是否启用了 TCAN1145-Q1的 INH 唤醒功能、而是确认是否通过 CAN_INH 启用了后续芯片的 EN 使能。 CAN 工作模式的相应读取不应能够识别该要求;当 INH 唤醒在 NXP-TJA1145中生效后、此功能可以对应于设置为1的寄存器标志 CW。 我想确认 TCAN1145是否具有该功能?

    同时、通过 SPI 读取的 INT 寄存器中的 CAN 总线唤醒中断与 INH 唤醒功能不对应、但会唤醒 BWRR 功能;

    此致!

    Ethan Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    INH 信号是 TCAN1145的输出、将在收发器处于任何活动状态时驱动至电池电平、并在收发器处于睡眠模式时变为高阻态。 INH 信号不检测任何唤醒条件、但可用于在发生唤醒事件时向系统发出指示并启用其他 IC。  

    TCAN1145的有效唤醒事件包括通过 CAN 总线(包括局部联网(CANINT))进行唤醒、通过 WAKE 引脚进行唤醒(LWU)以及从 POR 条件唤醒(PWRON)。 对于这些唤醒条件中的每一种、器件将设置相应的中断寄存器字段。  

    这些是您要查找的用于确认 TCAN1145唤醒的寄存器字段吗?  

    此致、  
    Eric Schott