This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP++和放大器;使用 DP 转接驱动器的双模实现

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378739/faq-dp-dual-mode-implementation-using-a-dp-redriver

器件型号:TDP2004

工具与软件:

什么是双模

双模式或 DP++允许 DP 源端在不使用有效协议转换器的情况下向接收端输出 HDMI 信号。 DP 源端必须支持 DP++才能实现双模式运行。 设计双模系统时的关键考虑因素是源极上的 AUX/DDC 总线连接和 DP 信号的主链路连接。

 

主链路连接

DP++源的主链路将按如下所示映射到 DP++连接器。

DP 拉电流输出引脚

DisplayPort 插座引脚

ML_Lane_0 (n)

ML_Lane_0 (n)

ML_Lane_0 (p)

ML_Lane_0 (p)

ML_Lane_1 (n)

ML_Lane_1 (n)

ML_Lane_1 (p)

ML_Lane_1 (p)

ML_Lane_2 (n)

ML_Lane_2 (n)

ML_Lane_2 (p)

ML_Lane_2 (p)

ML_Lane_3 (n)

ML_Lane_3 (n)

ML_Lane_3 (p)

ML_Lane_3 (p)

AUX_CH (p)

AUX_CH (p)

AUX_CH (n)

AUX_CH (n)

DP_PWR

DP_PWR

热插拔检测

热插拔检测

配置1

电缆适配器检测

配置2

HDMI CEC

 

AUX/ DDC 连接

AUX 和 DDC 分别是 DisplayPort 和 HDMI 的视频状态和控制总线。 AUX 接口是通过1Mbps 曼彻斯特编码数据进行通信的交流耦合接口。 DDC 接口是通过 I2C 进行通信的直流耦合接口、因此可能需要上拉电阻。

您可能已经注意到、DDC 和 AUX 协议不兼容、必须进行选通、以便一次只有一个处于活动状态。 在双模规格中、有一个电缆适配器检测(CAD)引脚、该引脚可以确定 DP 还是 HDMI 接收端连接到双模发送端。 该 CAD 引脚可用作 DDC 和 AUX 总线之间的门控控制。

 

DP++ AUX/ DDC 上的一个实现示例如下所示。

此实现方案利用了 MOSFET 的开关特性、在 CAD 为0时使 MOSFET 保持开路、并在 CAD 为1时绕过电容器。 这将允许交流耦合 AUX 信号在 DP 受电方(CAD = 0)连接到系统时通过、并在连接 HDMI 受电方(CAD = 1)时通过直流耦合 I2C 信号。 此实现中的一个关键假设是、I2C 通信所需的3.3V 上拉电阻放置在 HDMI 接收器 DDC 线路上。