This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:TUSB214和放大器;TUSB211级联连接布局

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377841/tusb214-tusb214-tusb211-cascaded-connection-layout

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB211

工具与软件:

您好、Ryan:

我有一个困惑,需要你的帮助。 根据您上次分享的 pic、如下所示:

如果我们将 tusb211放置在靠近 SoC 的位置、而将 TUSB214放置在靠近连接器的位置

T1 跟随 TUSB211前置通道损耗

2.对于 T2、是之后是 TUSB211后置通道损耗还是之后是 TUSB214前置通道损耗呢?

3. T3+连接器+电缆+设备随 tusb214后丢失,对吗?

4.对于 USB3.0/3.1、标准定义了主机系统、电缆和设备的损耗预算、是否有 USB2.0的相关定义?

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    T2应跟随 TUSB214前置通道损耗。   

    T3、您是正确的。

    对于 USB2、定义了最大电缆长度、但未定义通道预算。  单根电缆的最大长度为5米、总最大长度为25米(采用分层集线器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Undera 字段:

    感谢您的 分享。

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Undrea:

    另一个问题需要仔细检查。

    例如、当 TUSB214设置为 EQ-3和 DC Boost 高电平时、用红色标记、如下所示:

    这意味着目前 TUSB214可以覆盖5m 前置通道和3m 后置通道、8m 电缆总长度和8m 电缆点可以通过眼罩测试(近端)、对吗?

    此致

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    前置+后置通道总数应限制在~6m 电缆。  转接驱动器可以通过增加一些裕度来补偿5m 前置通道和3m 后置通道。