This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:如何使用两个串联的 TUSB1002A?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357404/tusb1002a-how-to-use-two-tusb1002a-in-series

器件型号:TUSB1002A

正在设计 USB 3.2隔离器、并且想知道如何在隔离栅的每一侧使用两个 TUSB1002A?

当两个 TUSB1002A 串联时、自动 RX 端接和 RX 检测如何工作?

主机识别设备时出现一些问题。 这不是 TUSB1002A 的有效使用吗?

限幅转接驱动器是否优于此应用中的线性转接驱动器?

TI 是否有任何适用于 USB 3.2 (10Gpbs)的受限转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    [报价 userid="544269" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357404/tusb1002a-how-to-use-two-tusb1002a-in-series "]当两个 TUSB1002A 串联时、自动 RX 终端和 RX 检测如何工作?

    当1002A 检测到 TX 通道(TX1或 TX2)上的终端时、相应的 RX 通道将启用其 RX 终端。  例如、RX1上的端接将被禁用、直到 TX1发现来自 USB 主机或器件的端接。

    下面是在 TX 通道上针对两个1002A 串联的过程的演示:

    当您串联两个1002A 时、第一个1002A 应检测来自 USB 主机在 TX 引脚上的端接、并启用其 RX 端接。 启用 RX 终端后、接下来的1002A 将检测其 TX 引脚上的该终端并启用相应的 RX 终端。 最后、USB 器件将检测第二个1002A 的 RX 终端并建立 USB 连接

    RX 通道也是如此、但情况相反(DEVICE --> 1002A --> 1002A -->主机)。

    Unknown 说:
    主机识别设备时我遇到一些问题。 这不是 TUSB1002A 的有效使用吗?[/QUOT]

    您能展示一下系统的方框图并详细说明遇到了什么问题吗? 您是否尝试过调整 EQ 设置和 VOD 线性范围/直流增益?  

    对于此应用、限幅转接驱动器是否优于线性转接驱动器?

    限幅转接驱动器通常只会添加更改输出摆幅和添加去加重功能的选项。 我不确定这是否会有所帮助、除非您在1002A 和主机/器件之间使用非常长的布线。 您能说明两个1002A 以及1002A 与主机/器件之间的信号路径丢失了吗?

    此致!

    Shane

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我会将其标记为已解决、因为不活动。

    如果您有任何问题、请告诉我、该主题将重新打开。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有回复您之前的消息。 您需要一个方框图:

    主机--> 2米 USB-A 转 USB-B 电缆--> MyBoard --> 1002A (B 型连接器<1")-->隔离器 IC (1002A 接<0.5英寸)--> 1002A (隔离器<0.4英寸)--> Type-A 连接器(第二个1002A 接<1")--> 2米 USB-A 转 USB-B 电缆-->器件

    从设备到主机的反向路径是相同的。 我遇到的问题是 Windows 无法通过两条1002A 和隔离器 IC 路径可靠地识别设备。 我已向我们的客户发送了5个原型、他们没有问题。 我不知道为什么我有几台计算机不能通过这条路径识别任何设备。 我们已尝试使用 EQ 和 VoD 设置。 系统似乎通过了我们的合规性测试(仅限主机到器件)。

    我们还应该寻找其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有几个问题、以便更好地了解问题

    系统似乎通过了我们的合规性测试(仅限主机到设备)。

    从这一描述来看、好像 TX 通道(主机-->设备)正在工作。 您是否尝试过调整 RX 通道(Device->HOST)上的 EQ 设置?

    此外、当通过 RX 通道(Device --> Host)传递信号时、您还能看到什么?  

    我已向我们的客户发送5个原型、他们没有任何问题。

    听起来您发送的原型能够通过隔离栅从计算机检测器件。 您是否尝试过使用其他器件或其他主机 PC? 您测试的特定器件可能存在问题。

    您发送的原型板与当前测试的电路板之间是否有不同? 这可能说明是否存在特定于电路板的问题。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    我们的隔离器件串联两个1002A 有两个问题、我认为这两个问题有些相关:

    1. 第1个1002A 通过3.3V LDO 由主机5V 输入供电。  来自主机的5V 电压被施加到隔离式5V 转5V 电源、然后通过其隔离式3.3V LDO 为第二个1002A 供电。  我需要测量  从主机到5V 到器件的延迟、但此延迟是否可能太长、以至于主机在下游器件通电之前已经在 USB 枚举上放弃了该延迟? 我们可以推迟每个方向上的第1个1002A 吗、这样它才不会打开其 RX 终端、然后开始枚举过程、直到我们知道第2个1002A 已通电并准备好看到该上行 RX 终端? 设备-->主机出现相同问题。 感应 TX 输出上的端接到打开 RX 输入上的端接的这个过程是否继续、直到主机感测到其 TX 引脚上的端接?
    2. 与上述延迟类似、来自主机的枚举是否可以在第2个1002A 和/或下游器件 准备好接收它之前开始? 这整个由  USB 主机在 其 TX 引脚上发出第一个1002A 检测端接、到器件打开其 RX 端接、再由其 RX 引脚上第一个1002A 检测端接返回到主机检测端接的过程是否 在枚举过程开始之前发生?

     我为什么要问? 因为 Passmark USB 3.0测试仪确实指出、在将设备插入 USB 隔离器时已枚举系统、但并未完成整个枚举过程。 Passmark USB 3.0测试仪显示其已枚举、但它不会进入活动状态并显示正确的速度。 它似乎在主机端的某个位置按照上电序列挂起。 在主机侧、它不会在 USB 端口上显示任何处于活动状态的器件。 主机在此上电序列中识别连接到其 USB 端口的有效设备所需的最后一步是什么? 查看 USB 3.2规范、似乎有什么触发了从枚举状态到活动状态的最终状态变化。

    此致、

    Jeff K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、

    如果我确实需要将启用延迟到第一个1002A、EN 输入端的 RPU 电阻有多大变化? 数据表中只指定了400k 的典型值。 最小电阻是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    最小电阻是多少?

    400K 上拉公制是1002A 内部 EN 引脚上的内部上拉电阻。 这意味着、如果将 EN 保持未连接状态、器件内部将有一个400K 的上拉电阻将 EN 驱动为高电平。

    我不知道 EN 引脚上的最小电阻。 如果要从外部驱动引脚、我们通常建议使用4.7K 的上拉电阻。

    1.  

    在主机感测到其 TX 引脚上端接再到打开 RX 输入端接的这一过程是否继续下去?

    简短回答:是的

    长此以往:1002A 将在断开模式下持续检查 TX 引脚上的 RX 终端。  对于我们的器件、情况就是如此、直到在两个通道(TX1和 TX2)上检测到端接。 检测到端接后、1002A 将进入工作模式并通过两个通道传递信号。

    USB 主机还将持续检查其 TX 线路上的端接。  

    2.

    来自主机的枚举能否在第2个1002A 和/或下游器件 准备好接收该枚举?

    在 TX 线上检测到 RX 终端之前、主机不会开始枚举、这种情况不太可能发生。 前1002A 的 RX 终端将等待后1002A 的 RX 终端。 我绘制了一个图、以显示 RX 检测过程(按时间顺序排列的步骤为1 =第一步、2 =第二步...):

    3.

    在此上电序列中、主机若要识别连接到 USB 端口的有效设备、需要执行的最后一步是什么?

    枚举过程按以下步骤进行:Rx 检测--> LFPS -->训练-->活动模式。 端接 TX 线路时、您是否看到两个1002A 都有 LFPS?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要获取一些示波器捕获、但我们似乎看到一系列 LFPS 线性调频脉冲周期、但第一个不是很好、有时会停止 LFPS 周期、系统会停止。 这就是我想知道如果此 LFPS 周期(培训)在器件电源准备就绪之前开始会发生什么情况的原因。  除了 使能引脚上的 RC 推迟上行1002A 之外、我不相信串联 USB 隔离器能够控制主机的功能。 与您发送的方框图类似、其中显示了从设备到主机进行 RX 检测的步骤、我假设同时主机将其 RX 终端始终启用、因此从其 TX 输出上的第一个1002A 检测终端开始主机到器件 RX 检测、然后在输入上启用其 RX 终端、 然后是其 TX 输出上的第二个1002A 检测终端并在其输入 上启用其 RX 终端、最后、其 TX 输出上的器件检测终端将完成上游连接。 对吗?

    我不确定为什么通过串联的 USB 隔离将不同的器件连接到不同的主机时遇到这么困难。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我假设同时主机启用了其 RX 终端、且该主机始终启用[/报价]

    正确。

    [报价 userid="544269" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357404/tusb1002a-how-to-use-two-tusb1002a-in-series/5215220 #5215220"]我想知道如果此 LFPS 周期(培训)在器件电源准备就绪前开始会发生什么情况。

    在 RX 检测成功之前、LFP 不会开始。 只有两个1002A 器件都通电并启用其终端后、RX 检测才会成功。 这意味着 LFPS 不应在两个1002A 电源就绪之前开始。

    听起来您可以到达 LFPS、但 LFPS 信号可能外观不良、导致连接中断。 您能否共享良好(LFPS 持续轮询)信号与不良(LFPS 停止轮询)信号的波形?

    另一个问题。 LFPS 周期是否仅在特定的 USB 主机上停止、或者您尝试过的所有 USB 主机是否都是这种情况?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要哪些示波器捕获?  超高速主机到器件、超高速器件到主机、还是两者兼而有之?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好同时看到以下两种情况:

    将 SS 主机连接到器件 LFPS

    SS 器件在主机位置托管 LFPS

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此 e2e 主题以进行任何活动、如果您有任何新信息、请回复此 e2e 主题、它将被重新打开。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待新的 PCB 组件构建完成、然后才能获得示波器捕获。 如果我仍然对新装配体有问题、我将重新打开案例。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新、我现在将关闭该主题。 您可以提交新的 E2E 主题或重新打开这个主题。

    David