This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD12:输出信号不正常

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376846/sn65hvd12-output-signal-not-good

器件型号:SN65HVD12
主题中讨论的其他器件:THVD1406

工具与软件:

尊敬的专家

我们在这里的通信中存在错误代码故障现象。

测试信号质量和上升/下降斜率。 从 U3前端到隔离 IC 到芯片端的信号质量非常好(电平电压和上升/下降斜率符合要求、不足2us、无可挑剔)、这意味着 U3后端输出端的信号质量会下降;

RS485_11的信号质量如下:波形、下降沿和斜率。


RS485-P1的信号质量良好、具有以下波形:


两个信号端子的电压变化不稳定、RS485_11信号具有下降斜率、导致信号质量不佳。 尝试调整参数以进行优化、但未看到任何改进。 怀疑问题是否由芯片或 USB 通信问题引起? 或者这可能是由于 RS485通信盒的协调、目前尚不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是原理图中的错误部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    1.您似乎附上了错误的原理图部分、能否将原理图的 RS–485部分贴出来?

    2.您运行的数据速率是多少?

    3.您的 RS -485总线需要多长时间?  

    请告诉我。

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的帕克

    1.数据速率为115200;

    2.线长为2m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的电路控制来自微控制器 OUTB 输出的 DI 和 DE 输入、即、当 OUTB 为高电平时、DE 为低电平。 这意味着收发器仅主动驱动低电平信号;对于高电平输出、驱动器停用、电路依靠失效防护电阻器(R157/R28)实现所需的总线电压。

    在该电路中、预计高电平信号的边沿较慢和输出较弱。

    RS -485有三种状态、即高电平、低电平和空闲。 要正确生成这些状态、需要分别控制 DI 和 DE。 有些 UART 可在硬件中生成 DE 信号;如果您没有此类器件、则需要使用 GPIO。 或者、也可以使用 THVD1406。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    清晰分析是正确的-在电流设置中、由于失效防护网络为总线充电以获取逻辑高电平信号、您很可能具有缓慢的上升沿。  

    如果您 需要自动方向控制-这似乎是您实现的-在 RS -485总线上通过两种方式实现控制、实际上将允许一些驱动以实现高/低电平状态。  

    1.最简单的实现方法是利用 THVD1406、即 RS -485直接用于自动方向控制、具有像您自己的系统一样的较低信号速度。  

    2.我们还有一个应用参考,使用一个计时器(特别是555计时器-它不需要是555计时器,它可以是任何计时 IC ,但555通常相对便宜且易于使用)-它的工作方式与您现在设置的类似-但在实践中使用起来会更容易一些,设置帧长度也会更容易一些。 本质上、计时器在 RS -485器件上以"接收"状态启动、然后当"D"线路上发生传输(高电平到低电平转换)时、计时器将强制器件在设置的时间段内进入发送模式。 有关如何执行此操作的更多详细信息、  请参阅:www.ti.com/.../tidubw6.pdf -请注意、它们确实使用了不同的器件、但此设计适用于所有 RS -485系统、因此应允许使用任何具有使能的标准 RS -485器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我会看看我能做些什么!

    此致!

    Parker Dodson