This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:ID 和 DIR 引脚无法正常工作

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376666/tusb321-id-and-dir-pins-not-working

器件型号:TUSB321

工具与软件:

E2E 团队、您好

来自 ELTA 的 ITS LEV、

在启动状态下使用最新的电路板时、板载 USB 连接会遇到问题、

TUSB321器件似乎无法正常工作。

正在使用以下集合:

               设置为 DRP (未连接到 PORT 引脚)

               设置为中等电流模式(499K P.U. res、 (在 CURRENT_MODE 引脚上)

第一个测试的引脚是 ID 和 DIR

连接 UFP 等器件时、ID 状态似乎没有变化(卡在"1"–上拉)

在改变所连接 USB C 器件的方向时、DIR 状态似乎没有变化

 

这种情况会在2个不同的板上重复发生。

以下是 USB 连接。 电路原理图

 

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否以 pdf 格式附加原理图?  

    如果您要将 TUSB321配置为 DRP 并连接到 UFP、如何控制 VBUS? 您是否确保 只有在 CC 协商完成后才启用 VBUS?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附了 TUSB321原理图页面的 PDF

    e2e.ti.com/.../TUSB321.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBUS 看起来由 CONN_usb_5V 提供、它来自哪里?它是否始终处于开启状态?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、VBUS 和 TUSB321电源由 CONN_USB_5V 提供、并且始终开启。

    谢谢

    列夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列夫

    如果您要将 TUSB321配置为 DRP 并连接到 UFP、 则必须 根据 USB Type-C 规范控制并确保仅在 CC 协商完成后才启用 VBUS。 如果在 CC 协商完成之前 VBUS 开启、则 DIR 和 ID 将不会正确切换。

    谢谢

    David