This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP22:使用 SN65LVCP22作为 UART 2线至1线多路复用器

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54HC157-SP, SN54HC08-SP, SN65LVCP22, TS5A23157, TMUX582F-SEP, SN54HC138-SP, SN54HC32-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378161/sn65lvcp22-using-sn65lvcp22-as-uart-mux-2-to-1

器件型号:SN65LVCP22
主题中讨论的其他器件: TS5A23157TMUX582F-SEP、SN54HC157-SP、 SN54HC138-SP、SN54HC08-SP SN54HC32-SP

工具与软件:

团队成员、您好!

是否可以使用 SN65LVCP22作为 UART (仅限 TX 和 RX) 2线至1线多路复用器?

谢谢!
道德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 该器件具有缓冲 I/O、因此所有信号都必须为 LVDS。

    使用实际多路复用器(如 TS5A23157)会更简单、更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以推荐 像 TS5A23157或其他具有 SEP 版本的类似器件这样的实际多路复用器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的航天级多路复用器是 TMUX582F-SEP、此复用器可能用处不大。

    对于 UART 信号、您可以使用 SN54HC157-SP 等缓冲多路复用器、以及 SN54HC138-SP 等多路信号分离器。 或者、也可以使用或/与门(如 SN54HC32-SP/SN54HC08-SP)自行构建逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你!!