This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4431:规格检查

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377705/thvd4431-spec-check

器件型号:THVD4431

工具与软件:

你(们)好  

客户想知道 THVD4431支持多少组 UART、以及它是否支持3T5R 和 RTD3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD4431具有三个 RS -232发送器和五个 RS -232接收器、通常用于 DTE COM 端口、后者只有一个 UART 和多个控制信号。 但您也可以将其用于三个1+1 UART。

    关断模式下的电源电流在数据表的第5.7节中进行了规定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    我相信克莱门斯已经回答了你的问题,但如果有什么不清楚的地方,请告诉我。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱门斯/鲍比

    非常感谢您的支持