This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:HEO 值

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1377198/ds250df230-heo-value

器件型号:DS250DF230

工具与软件:

您好!

您能告诉我为什么 SigCon Archtect 的眼图监视器屏幕上读取地址0x27的 HEO 值与 HEO 值之间存在差异的原因吗?

在 SigCon Archtect 的眼图监视器屏幕上观察 HEO 所需的累积时间是否与读取地址0x27时不同?

如果没有、请告诉我有多大不同。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nishie-San、

    您是否发现眼图监视器页面上的 HEO 值与寄存器0x27中的值之间存在显著变化?  我认为、在眼图监视器页面上进行眼图扫描会中断通常负责通过寄存器0x27/0x28提供 HEO/VEO 测量的序列。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew-san:

    感谢您的回答。

    此致、

    Nishie