This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:SMPTE 视频转换开关

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, LMH0324, LMH0344, LMH0397, TMUXHS4212, LMH0318, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378586/lmh0344-smpte-video-switcher

器件型号:LMH0344
主题中讨论的其他器件: LMH0397TMUXHS4212、TMUX1511 LMH0318、LMH0324

工具与软件:

您好!

我目前正在设计一个2:1 SDI 开关,它必须能够 SDI-HD 到 SDI-3G。 SDI 端子为75 Ω。

我的设计在每个输入端都包含 LMH0344SQ 电缆均衡器、"TMUXHS4212IRKSR"用于 SDI 开关(据我所知、该芯片也会执行抖动补偿)。

该开关将用于距离小于20m (主要小于5m)的电缆。

我的问题如下:

1) 在电缆均衡"LMH0344SQ"后是否需要"LMH0302SQ"或"LMH0303SQ"之类的电缆驱动器芯片?

2) 2)交换机的最佳设计结构是什么? 均衡器-->电缆驱动器-->时钟恢复器? 在方框图的任何阶段都需要时钟恢复器吗? 我已经观看了以下视频(https://www.youtube.com/watch?v=zOUj4FpR18E) 、但我想确认一下、在我们尝试满足特定预算时、切换的基本要素是什么。  请推荐最适合这种应用的芯片。  

3)可以最大限度地减少1个电缆均衡芯片和1个电缆驱动器的设计(因为它是一个2:1开关,一次只使用1个信号)。 我想通过使用"TMUXHS4212IRKSR"作为电路的第一步并在以最后一步电缆驱动器和最终输出到显示器结束的第二步电缆均衡器上进行切换来实现这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    请考虑在此应用中使用两个 LMH0397器件:一个配置为电缆均衡器(而非 LMH0344)、另一个配置为提供两个 SDI 输出。 然后、通过引脚设置或寄存器控制、您可以打开一个或另一个 SDI 输出。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:  

    只想确认单个 LMH0397是否能够对2个独立输入进行均衡? 或者我是否将前两个输入(INPUT1、INPUT2)连接到 LMH0397、配置为电缆驱动器模式、以便先进行开关、然后配置为电缆均衡器作为输出前的最后一步?  

    我选择 TMUXHS4212的原因是它对我来说非常方便、因为它具有2个输出和4个输入。 在我的应用中、我需要控制2组输入、这2组输入彼此完全独立并具有自己的输出、但需要同时切换(请参阅状态图)。 一组用于视频、另一组仅用于连续性。 但是我想用一个瞬时开关来控制它们、 请找到一个状态图、以了解我的需要("妈妈"是一个瞬时开关、妈妈=1 -->按下、妈妈=0 -->未按下)。 对于此应用、是否有更合适的建议? 目前我正在考虑使用具有上述设置的微控制器、包括2  --> LMH0397芯片和1 --> TMUX1511、仅用于我的第二个输出(output2)。 我正在尝试最小化 BOM、为该应用找到最佳解决方案。 谢谢! 感谢你的帮助。

    要确认我的 I/O 配置、请在下面找到一个方框图、我在其中概述了我所需的输入和输出(请勿查看 LMH0324和 LMH0318芯片、因为这张图片最初来自另一篇文章...):

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrei:

    仅想确认一个 LMH0397是否能够对2个单独的输入进行均衡? 或者我是否将前两个输入(INPUT1、INPUT2)连接到 LMH0397、配置为电缆驱动器模式、以便先进行开关、然后配置为电缆均衡器作为输出前的最后一步?  [报价]

    建议每个输入使用一个均衡器。 可以将两个输入路由到单个均衡器、但这需要额外的多路复用器或交叉点来启用开关。  为了实现均衡、LMH0324、LMH0397或 LMH0344将起作用。 此过程首先是均衡、然后是电缆驱动。

    对于此应用有更合适的建议吗? [报价]

    一种可能的建议是   在中间使用交叉点开关 DS25CP104A、以节省电缆驱动器。

    交叉点开关允许 IN0和 IN1路由至 Out0、具体取决于 SXX 引脚。

    此致!

    Nick

    [/quote]