This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:转接驱动器的距离

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101, DS25BR440, DS15EA101, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1375264/ds25br440-the-distance-of-the-redriver

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS15EA101、DS15BA101 LMH0384

工具与软件:

您好!

我们需要在设计中使用 LVDS、客户请求 LVDS 电缆长度为10-15米、我们测试 DS25BR440、它仅支持 LVDS   信号的8米电缆距离、

因此、请说明 是否有任何转接驱动器或串行器和解码器支持10-15m 电缆距离? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多高的频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    频率为60MHz、Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于更长的距离、通常使用 DS15BA101和 DS15EA101器件。  

    在60MHz、通常损耗不大、因此我不打算在此应用中使用哪种类型的电缆插入损耗。 有关电缆型号、请参阅 DS15EA/BA101。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nasser、

    感谢您的善意推广。

    您能否告知我们以下问题:

    1.最大 我们使用  DS15BA101和 DS15EA101时、LVDS 信号传输的可传输距离是多少?

    VPP 的电压是750mV、但我们的 LVDS 电压是350mV、 我们需要将屏幕连接到 DS15EA101、此设计是否有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的梁先生/女士:

    1)。 此器件具有增益约为30dB 至40dB 的高增益。 您可以根据电缆损耗计算最大距离。

    2)。 如果您必须具有 LVDS 兼容型电压摆幅、则可以考虑使用 LMH0384而不是 DS15EA101。 下面是 LMH0384数据表的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh0384.pdf?ts = 1719336354095&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US

    此致、Nasser