This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:2.5Gbps

Guru**** 2847620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379358/dp83867cr-2-5gbps

器件型号:DP83867CR

工具与软件:

我需要与 DP83867ERGZT 类似的器件、但需要支持2.5Gbps 以太网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们目前还没有支持多千兆的器件。 但是、我们希望更好地了解您的用例。

    此致、

    Gerome.