This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0070:LMH0070SQE/NOPB

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1376514/lmh0070-lmh0070sqe-nopb

器件型号:LMH0070

工具与软件:

您好!

在 LMH0070SQE/NOPB 数据表中、图2 LVDS 输入时序图显示为时序参数"TCIP/2"、这是什么时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    这是输入时钟周期。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表的 LVDS 开关特性表中、TCIP 被称为时钟周期、但在波形中、它显示为   TCIP/2。 "TCIP/2"的意思是说时钟高电平周期和时钟低电平周期。 除以2、该波形在 TXCLK 波形 图2中表示什么。 数据表的 LVDS 输入时序图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva:

    TCIP/2=T 是时钟低电平或时钟高电平周期。 TCIP=2T 为总时钟周期。

    此致、Nasser