This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:板载应用是否真正需要 CMC? 以及应放置在何处?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378167/tlk106-are-the-cmc-really-needed-for-on-board-applications-and-where-to-place-it

器件型号:TLK106

工具与软件:

你好

我正在使用来自第三方供应商的卡、该卡具有使用 TLK106的以太网接口。 端接已经在这张卡上、但需要将中心抽头的偏置电容器和电容器放在板上。

我将其连接到旁边的 COM (模块上的计算机)。 (几英寸的布线长度)。 我可以跳过 CMC 吗?如果我确实需要它、为什么需要在 PHY 端安装它? 这毫无意义、因为它会对抗来自驱动器的单端信号吗? 如果我确实需要它、不能只在 COM 端的 TLK106 TX 上安装1个共模扼流圈、而对于 COM、我可以在 TLK106 PHY RX 端安装 CMC? 或者根本没有 CMC、因为它都是同一块电路板和 GND?

感谢您的推荐

谢谢

Michel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michel:

    请注意、TLK106为 NRND、因此仅支持数据表内容。 理论上、从常规功能的角度来看、CMC 应该对 PHY 没有影响。 但是、我们已经看到布局对 EMC 设计的影响更大。 您可以自由地根据系统要求试验 CMC 的最佳位置。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、我将尝试这么做、因为在 PCB 上两个器件之间的距离很短。