This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:A-B 尖峰

Guru**** 2899030 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1378541/thvd2410-a-b-spikes

器件型号:THVD2410

工具与软件:

您好、专家

客户使用 THVD2410、我们发现了下面的一些棘手波形。 黄色是 A-B、您可以看到每个边沿都有尖峰。 使用10m 和100m 导线时情况相同。 您可以帮助看一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    可能有多种情况导致出现这种情况。 由于它在每个边沿转换上是周期性的、我们将忽略噪声作为源

    1) PCB 布局、如果从 IC 到连接器的布线之一比另一条布线长、A-B 信号可能会发生倾斜/不成比例、从而导致您看到的结果。

    注意:如果接收板的布线长度不同、上述情况也适用

    2) 2)器件本身可能在切换/输出时具有细微的时序差异(A 导通速度略慢于 B、反之亦然)。 这种差异会导致 A-B 波形偏斜。

    3)您正在使用的电缆长度可能略有不同(即使在双绞线上)(可能不太可能,因为您说它在10m 和100m 上看起来相同)

    4)可能会发生反射(可能不太可能发生、因为您说它在10m 和100m 上看起来相同)

    5) 5)如果您在 A 线至 GND 和 B 线至接地的滤波电容器上有一些电容器、它们不是完全相同的值、则可能会发生这种情况(例如、A 和 B 上有一个200pF 的电容器、但容差为20%、将它们更改为1%的容差将有助于解决此问题)。

    我猜这可能是#1和#2的组合。 您可以尝试通过放置一个大约200pF 的差分电容(A 和 B 之间的电容)来解决这个问题、以尝试使这个问题变得平滑。  

    不过、我认为该波形看起来非常干净、因此您可以根据需要将其忽略。 如果您因为想要降低 EMI 而想清理它、则可以在这里添加差分电容器。

    -鲍比