This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:温度问题。

Guru**** 2899030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1372271/lmh1218-tempeature-question

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219

工具与软件:

大家好、我正在设计中使用 LMH1218和 LMH1219。  它们运行良好、我唯一的问题是温度。  我不确定他们应该从事什么工作、但他们确实看起来会消耗一些电流并变得很热。  如何降低电流消耗?  默认情况下 EOM 是打开的吗?  可以调整这个参数和/或其他参数吗?  只是想寻求一些指导。

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否使用所有器件输出? 要降低电流消耗、您可以禁用未使用的输出。 这可能是从电流表中获得几百毫安电流的最简单的方法。 至于眼图监视器、EOM 将只在短时间内采样、所以不会持续增加电流。  

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭此窗口