This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:只适用于 Rx 模式、设计中未连接的引脚

Guru**** 2889230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379937/tlk2711-sp-rx-mode-only-unconnected-pins-in-design

器件型号:TLK2711-SP

工具与软件:

您好!

我们计划在仅 RX 模式下使用 TLK2711、   可以将 TX0-TX15、DOUTTXP 和 DOUTTXN 保持未连接状态、或者采取更好的方法?

谢谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo:

    TXD 输入应被拉高或拉低、以便保持已知状态。 DOUTTXP/N 输出可以保持悬空。

    此致!

    卢卡斯