This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:DS80PCI402:2.5V 操作下的上拉电压

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379833/ds80pci402-ds80pci402-pullup-voltage-in-2-5-v-operation

器件型号:DS80PCI402

工具与软件:

您好!

数据表指出、即使在2.5V 模式下、所有与"逻辑1"相连的4电平输入也必须连接到 VIN (3.3V)。

这样是否正确、或者上拉电阻器是否也可以连接到2.5V VDD?

此致、

N.. Panitzsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nils:

    4电平输入应上拉至 VDD 上的 VIN、具体取决于使用的是3.3V 模式还是2.5V 模式。

    此致!

    卢卡斯