This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS125DF111:如何使用 SMBus 寄存器捕获全眼图张开度测量值

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410, DS110DF410, DS125DF410, DS110DF111, DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379997/faq-ds125df111-how-to-capture-a-full-eye-opening-measurement-using-smbus-registers

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他部件:DS110DF111、DS100DF410 、DS110DF410 、DS125DF410

工具与软件:

在本常见问题解答中、我将介绍 SMBus 寄存器序列以捕获全眼图张开度测量值。 本常见问题解答适用于以下器件型号:

  • DS110DF111
  • DS125DF111
  • DS100DF410
  • DS110DF410
  • DS125DF410

要捕获全眼图张开度测量值、请按照下表中的说明进行操作。

在步骤2中、可以使用以下值配置 EOM 垂直范围。

步骤5可通过以下序列进行更详细的说明。

  1. 重复以下4次以丢弃垃圾数据。
    1. 读取 reg_0x25
    2. 读取 reg_0x26
  2. 重复以下4096次以捕获每个相位/电压偏移处的 EOM 计数器。
    1. 读取 reg_0x25。 这是表示 EOM 计数器的16位字的 MSB。
    2. 读取 reg_0x26。 这是表示 EOM 计数器的16位字的 LSB。
    3. 第一个 EOM 计数器值代表位置(0、0)。 随后读取每个时间寄存器0x25、0x26、电压位置递增。 64次读取后、电压位置复位为0、相位位置递增。
  3. 根据下图绘制 EOM 计数器值。