This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:信号出现干扰

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379766/dp83867ir-glitch-in-signal

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

尊敬的 TI EPHY 团队:  

我们在 RGMII TX 信号中观察到干扰、如以下波形所示、一些 干扰接近0.7V (DP83867IR 的低电平输入电压)。 您能否检查并确认这种干扰会导致任何问题、还是可以接受?

注意: 在正常运行条件下、RGMII/以太网端口正常工作。  

 

-

此致

Vaibhav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    这可能是许多因素(包括电路板设计引起的反射)产生的副产物。 如果通信正常、我不会担心太多。

    此致、

    Gerome.