This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400 /INT 电压等级

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379953/tic12400-q1-tic12400-int-voltage-level

器件型号:TIC12400-Q1

工具与软件:

您好!

我只想澄清一下/INT 引脚的电压电平。 电压高电平是否与 Vs 或 Vdd 电平相同?

谢谢!

凯特·霍金斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kate:

    /INT 引脚为开漏引脚、需要一个上拉电阻器来连接您喜欢的任何电压源。  

    如果它被用作 MCU 的中断、那么您应该使用与 MCU 电压匹配的 VDD、以免损坏 MCU。  但是、当 VDD 电源轨被禁用时、如果它用于唤醒功能、那么它可以连接到 VS。

    因此、电压电平将由上拉电阻器确定。

    此致、

    Jonathan